结果:找到"嘉立创eda 通孔优化 建议",相关内容1000条
  • 嘉立创EDA——绘制PCB时能否将“T”型走线也“泪滴”化
  • 立创EDA在绘制PCB过程中,使用泪滴功能,不能将PCB“T”型走线泪滴(如上图标识);每次都要手动自己添加;感觉不方便,希望立创EDA开发大大们看见了能酌情考虑是否优化!(我记得使用AD的时候泪滴是直接把“T”型走线泪滴了的,)
  • 所属专栏: 建议与反馈 标签: EDA 讨论 共同学习 共同进步 发帖人:老凹山一霸 发帖时间:2024-05-27 08:44:00
  • 关于嘉立创EDA多层板通孔功能建议
  • 目前嘉立创多层板的盲孔与埋孔实际制作起来很困难,虽然专业版eda有了盲孔与埋孔功能,但是对于广大普通设计师来说,这个功能很鸡肋。做吧,太贵。不做吧,通孔每一层都很占地方。现在有一种折中的解决方案,就是在打通孔的时候,在不使用的层,层上的孔附近的这圈铜簿不画出来。没有孔周边的这一圈铜簿,没有使用这个通孔的这层占用就小很多,对于周围很多不用的通孔的地方,可以很大程度上提高布线密度。目前在标准版eda上勉强能画出来,但是过不了drc检查,还达不到日常使用的程度。希望官方在标准版及专业版上添加这个实用的功能
  • 所属专栏: PCB设计 标签: eda 发帖人:CHAIRMEM 发帖时间:2023-09-13 11:36:00
  • 立创EDA完善建议
  • 今天用立创EDA专业版V1.6.26.5525c9画的第二块版。在使用过程中发现几个问题。反馈给开发工程师,希望下版能改进。1.铺铜后元件很难选取,因为铺铜层在最上层。关闭铺铜没有快捷键。要靠鼠标设置太慢!2.多个元件重叠时,不好选取较小的元件。建议用tab可以循环选取(pads里的方法)。如下图,我要选取Q4但每次选取的都是CN2.(先关闭了铺铜)3.铺铜时铺到元件里面了。4.不能对单独的网络设置安全间距,线宽,等规则。建议象pads这样可以对网设置独立的规则。只有了解用户的痛点开发的产品,才能快速成长!希望LCEDA越来越好!
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: EDA 完善 发帖人:sunny0sun 发帖时间:2022-11-23 09:38:00
  • 关于嘉立创下单助手的点建议
  • 能否把待发货的进度跟踪用列表方式或者视图方式列出来,不然下单多了想看进度,想看哪个先到,需要逐个去点查看,很耽误效率。
  • 所属专栏: 建议与反馈 标签: 下单助手, 发帖人:旺旺爱 发帖时间:2022-09-23 11:32:00
  • PCB设计颜色建议
  • PCB设计时,能否像AD一样板子内和板子外颜色不一样。都是相同颜色画久了,眼睛感觉特别酸
  • 所属专栏: PCB设计 标签: EDA专业板 发帖人:lhdjp 发帖时间:2022-03-01 16:14:00
  • 边框设置
  • 1.有没有考虑自动生成边框应该从起始点向第一象限延伸(右上),现在是向第四象限(右下),感觉右上比较合理2.边框生成应该再加一个从起始点为中心点自动生成,这样对一些以中心原件为核心的设计应该友好一点
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: EDA 发帖人:丨辉丶丨 发帖时间:2021-12-10 18:31:00
  • 立创EDA建议
  • 建议在数字输入框内加入类似建模软件的自动计算功能如:输入“10+2”自动得出”12“这样会方便很多
  • 所属专栏: PCB设计 标签: EDA 发帖人:丨辉丶丨 发帖时间:2021-11-20 10:53:00
  • 对于立创EDA的建议
  • 1.建议恢复开源工程保存,因为开源是要经过无数次更改和给大家交流学习的,不能更改和保存怎么叫开源2.如果恢复开源工程保存和修改的话,版权是个问题,建议加强发布审核力度,但不要禁止保存和修改3.自动布线技术算法不太完美,我近期使用总会有一点线失败
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: EDA 发帖人:一个人的回忆 发帖时间:2020-05-18 00:34:00
  • 希望“嘉立创下单助手”增加网络设置选项,方便使用HTTP代理的用户登陆!
  • 希望“嘉立创下单助手”增加网络设置选项,方便使用HTTP代理的用户登陆!我的网络环境是通过HTTP代理服务器方式访问互联网的。使用嘉立创下单助手无法登陆,只能使用网页版的下单页面。下单助手使用起来比网页版的下单页面方便直观很多。希望能支持HTTP代理方式登陆下单助手。
  • 所属专栏: 咨询答疑 标签: 下单助手, 发帖人:小小小小 发帖时间:2019-10-11 12:26:00
  • 改进立创EDA的建议
  • 个人有个改进立创EDA的建议,就是目前的立创EDA不支持导入彩色图片,只有下图这种导入图片方式.建议添加导入彩色图片对象功能.支持导入彩色图片有以下两个好处.1.就是画异形板方便.可以用实物图进行缩放来画.2.立创EDA无形就多了个抄板的功能.在PADS上是直接支持插入彩色图片对象的哦.立创的效果图:PADS上的效果图:
  • 所属专栏: 建议与反馈 标签: 改进EDA 发帖人:执着成就梦想 发帖时间:2019-06-04 18:15:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: